• Inscription
  • Ouvrir session

Actualités

Print page

Contrôleur

Noir sur blanc

Archive - Systèmes d'API

2010-11-25 – Une solution de contrôle de lots basée sur PAC supprime le besoin en PC de l’atelier

La mise en œuvre de systèmes efficaces de contrôle de lots passe par une installation basée sur PC reliée dans la boucle de commande en temps réel. Une telle installation présente des problèmes intrinsèques de programmation et de sécurité, sans compter le manque de robustesse des PC dans l’atelier. Grâce à C Batch, Mitsubishi avec le spécialiste INEA a développée une solution basée sur PAC.

2010-11-24 – Nouveau Connecteur C assure la connectivité à SAP® dans l’atelier

Les procédés de fabrication modernes dépendent autant de l’automatisation physique que des protocoles de communication pour intégrer la production dans un processus sans failles. La communication vers les systèmes commerciaux de plus haut niveau demeure fragmentée car il faut naviguer parmi les couches de PC et de systèmes pour finalement livrer les données au centre de planification de ressources

2010-08-24 – Record historique pour les API MELSEC FX de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric, qui est l’un des pionniers dans le développement de la technologie des automatismes, a lancé le tout premier automate compact en 1981. L’API MELSEC FX a révolutionné le marché des automates, le faisant entrer dans une autre dimension, en offrant, dans un ensemble compact, la performance et la souplesse d’emploi qui étaient auparavant le domaine exclusif des systèmes de commande plus grands. Mitsubishi Electric vient de passer un cap historique sur le marché global des API en fabriquant et en livrant son dix-millionième MELSEC FX.

2010-04-02 – Tranquillité d’esprit absolue avec la garantie de 3 ans de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Europe a annoncé que sa gamme de contrôleurs et d’interfaces Homme Machine est à présent couverte par une garantie prolongée standard de 3 ans, assurant ainsi aux utilisateurs une tranquillité d’esprit absolue. La garantie couvre ses contrôleurs Alpha, FX, System Q et iQ Platform y compris sa gamme de pupitres opérateurs GOT, achetés auprès de distributeurs agréés dans le marché européen.

2008-12-22 – Nouvelle tête de station CC-Link MELSEC-ST1H-BT

Mitsubishi Electric Industrial Automation annonce le lancement d’une nouvelle tête de station CC-Link dédiée aux modules ST afin d’offrir à sa clientèle la possibilité de réaliser des solutions décentralisées. Celles-ci bénéficient des performances du réseau ouvert CC-Link, d’origine japonaise, mais dont la dimension internationale assure les échanges de données rapides avec différents types d’équipements.

2008-05-30 – "iQ platform", une solution révolutionnaire pour gagner encore davantage en efficacité et en productivité

Cette plateforme permet de connecter entre eux tous les services de l'entreprise, de la production au service commercial, en passant par l'intégration des données dans l'ERP de l'entreprise. Toutes les cellules de production échangent leurs données en temps réel grâce entre autre au réseau Ethernet industriel CC-Link IE.

2008-01-29 – Nouvelle carte FR-A7N-ETH

Mitsubishi Electric annonce la mise sur le marché d’une nouvelle interface de communication Ethernet multi protocole - la carte FR-A7N-ETH - qui permet la connexion des variateurs de fréquence de la série 700 sur divers réseaux.

2008-01-30 – FX3UC : compacité et puissance conjuguées pour la version compacte

Mitsubishi Electric annonce le lancement d’une version particulièrement compacte et peu encombrante dans sa série d’automates programmables les plus puissants, les FX3U. Le FX3UC intègre la même technologie de base que les autres produits de la série MELSEC FX3U à laquelle il convient d’ajouter une largeur réduite des trois-quarts. Doté des huit entrées digitales et de huit sorties à transistors dans sa version de base, ses dimensions sont de 35 x 90 x 89mm (I x H x L). Conçu pour des tâches d’automatisation complexes, le FX3UC est l’un des automates compacts les plus rapides du marché. Il atteint une vitesse de traitement de 0,065µs par instruction logique.

2007-11-29 – CC-Link IE, la nouvelle version Ethernet Industriel 1 Gbit/s

Aujourd’hui, Mitsubishi Electric annonce sa contribution au lancement de CC-Link IE (Control and Communication Link Industrial Ethernet), une version industrielle Ethernet 1Gbit/s déterministe totalement intégrée, dédiée à l’automatisation industrielle qui fixe le nouveau seuil des standards ouverts pour l’Ethernet Industriel.

2007-09-14 – Pour un dialogue universel avec les nouveaux modules de communication FX3U

La dernière génération d’automates compacts FX3U de Mitsubishi Electric dispose de trois nouveaux modules d’extension mis sur le marché en juillet 2007 et qui viennent renforcer l’offre déjà couronnée de succès de cette nouvelle gamme de produits. Il s’agit d’une nouveauté, le module Profibus Esclave, FX3U-32DP, et de deux évolutions techniques, les modules Modbus RTU/ASCII, FX3U-232-ADP-MB et FX3U-485-ADP-MB. Ces innovations donnent désormais aux API FX3U la possibilité de dialoguer efficacement avec de nombreux réseaux industriels.

2006-10-31 – Solution compacte pour les applications de Motion Control

L'automate FX3U dispose aujourd'hui de fonctions intégrées de positionnement. En association avec le nouveau module FX3U-20SSC-H, il est maintenant possible de piloter jusqu'à 16 axes avec un automate compact FX3U.

2006-06-14 – Nouveau processeur ouvert chez Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric annonce la sortie d'une nouvelle unite centrale pour la gamme Q serie. Celle-ci supporte les langages de programmation avances temps reel comme le (C/C++).

2006-06-22 – Nouveau module Profibus DP V2 pour automate Q série

2006-06-22 – Une redondance à chaud pour l'automate Q série

2006-06-22 – Mitsubishi Electric presente sa derniere generation d'automates compacts FX3U

2005-11-16 – ALPHA XL

New Controllers and Functions: Mitsubishi Electric extends its micro controller series Alpha XL

*Note : Les droits d'auteur des textes et images sont détenus par Mitsubishi Electric. Ils peuvent être utilisés librement dans la mesure où l'utilisation sert clairement à l'information sur Mitsubishi Electric ou sur nos produits. L'utilisation des textes et images en dehors de telles publications de presse nécessite en revanche notre approbation expresse.

Demières informations

Demandes
Où nous trouver
FAQ
Aide