MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

Programmation simplifiée des applications d’automation pour les automates de production

La programmation de certaines applications s’avère beaucoup plus facile en utilisant un langage de programmation évolué que des codes API. C’est notamment le cas des applications où le traitement des données est bien plus important que le programme de commande à proprement dit.

Une meilleure solution

En s’appuyant sur le contrôleur C, le matériel éprouvé de la iQ Platform de Mitsubishi Electric, le partenaire e-F@ctory Alliance RT Leaders a développé le kit de développement C Automation SDK qui permet de remédier aux problèmes liés à un matériel spécial, au système d’exploitation, au compilateur et aux pilotes de communication.

Le contrôleur C accède directement à tous les composants d’automation de Mitsubishi Electric, comme les contrôleurs Motion, les commandes des robots, les variateurs de fréquence, etc. Pendant que l’API exécute le programme séquentiel, le contrôleur C calcule toutes les variables nécessaires en temps réel.

C Automation SDK

C Automation SDK est un utilitaire pour interpréter les scripts destiné au contrôleur C. Il se base sur le langage reconnu Lua pour créer des programmes d‘automation. Lua est un moteur de développement rapide qui ne requiert que peu de ressources et s’intègre facilement dans les applications existantes. Il est livré prêt à être embarqué dans toutes les plateformes qui sont dotées d’un compilateur standard C.

Un contrôleur C peut traiter jusqu’à 16 tâches différentes simultanément qui sont soit commandées depuis des utilitaires externes ou via des signaux internes de l‘API. Le contrôleur C est fourni avec tous les modules SDK C Automation préinstallés ainsi qu’avec les licences associées.

RT Leaders